Operator Library: Hardware Platform
NativeTrgportIn 오퍼레이터는 microEnable의 디지털 입력 인터페이스를 제공합니다. 오퍼레이터를 통해 처음 4개의 입력 트리거 핀에 접근할 수 있습니다.
| 하드웨어 플랫폼별 지원 여부 |
|---|
| microEnable IV VD1-CL/-PoCL |
| Link Parameter | 출력 링크 TrgI1 | 출력 링크 TrgI2..TrgI4 |
|---|---|---|
| Bit Width | 1 | TrgI[1]] |
| Arithmetic | unsigned | TrgI[1] |
| Parallelism | 1 | TrgI[1] |
| Kernel Columns | 1 | TrgI[1] |
| Kernel Rows | 1 | TrgI[1] |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL | TrgI[1] |
| Color Format | VAF_GRAY | TrgI[1] |
| Color Flavor | FL_NONE | TrgI[1] |
| Max. Img Width | any | TrgI[1] |
| Max. Img Height | any | TrgI[1] |

이전